Energielabel

Energielabels

  • klassifizieren Geräte nach ihrem Energieverbrauch auf einer Skala von A bis G
  • helfen Verbraucherinnen und Verbrauchern bei der Auswahl von Produkten die Energie – und damit bares Geld – sparen
  • schaffen für Unternehmen Anreize zur Herstellung von Produkten, die weniger Energie verbrauchen

Geräte der Klasse A (grün) verbrauchen am wenigsten Energie, sind also am energieeffizientesten. Geräte der Klasse G (rot) verbrauchen die meiste Energie.

Die EU-Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung gelten auch für eine Reihe „energieverbrauchsrelevanter Produkte", d. h. Geräte oder Systeme, die sich auf den Energieverbrauch bei der Nutzung auswirken. Die Vorschriften gelten nicht für gebrauchte Produkte und Verkehrsmittel zur Personen- oder Güterbeförderung.

Kennzeichnungssystem ohne Pluszeichen

Seit März 2021 werden im Energieverbrauchs-Kennzeichnungssystem anstelle der Stufen A bis D ausschließlich die Stufen A bis G verwendet. Dieses neue Kennzeichnungssystem gilt für die folgenden Produktgruppen:

  • Kühlgeräte
  • Geschirrspüler
  • Waschmaschinen
  • Fernsehgeräte
  • Lampen und Leuchten

Für die ersten vier Produktgruppen müssen die Etiketten mit der neuen Skala ab 1. März 2021 verwendet werden. Lampen und Leuchten müssen ab 1. September 2021 nach der neuen Skala gekennzeichnet sein.

Weitere Informationen zur Klassifizierung mit dem Energielabel en

Kennzeichnungspflichtige Produkte

Bei bestimmten Produktgruppen muss jedes Produkt an der Verkaufsstelle deutlich sichtbar mit einem Energieetikett versehen sein.

  • Lampen und Leuchten
  • Heizgeräte
  • Kühl- und Gefriergeräte
  • Waschmaschinen und Wäschetrockner
  • Klimaanlagen und Ventilatoren
  • elektronische Displays (z. B. Fernsehgeräte)
  • Küchengeräte
  • Reifen

Energieverbrauchskennzeichnung und Ökodesign-Anforderungen – weitere produktspezifische Informationen en

Verpflichtungen der Hersteller und Händler

Als Hersteller mit Sitz in der EU, Importeur oder Bevollmächtigter eines außerhalb der EU ansässigen Herstellers müssen Sie vor dem Inverkehrbringen eines Produkts in der EU

  • alle Produkte, für die ein Energieetikett erforderlich ist, in der Europäischen Produktdatenbank für die Energieverbrauchskennzeichnung (EPREL) registrieren
  • sicherstellen, dass jedes von Ihnen verkaufte Gerät mit einem vorschriftsmäßigen Energieetikett versehen ist
  • den Händlern die Etiketten und das Produktdatenblatt kostenlos zur Verfügung stellen
  • sicherstellen, dass die Etiketten so angebracht sind, dass sie in Geschäften und beim Online-Verkauf sichtbar und lesbar sind

Die EPREL-Datenbank erstellt alle Energielabels auf Grundlage der Daten, die Sie bei der Registrierung Ihrer Produkte angeben. Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Tools zur Kennzeichnung des Energieverbrauchs en .

EPREL-Produktdatenbank

Alle kennzeichnungspflichtigen Produkte müssen in der EPREL-Datenbank en registriert sein, bevor sie auf dem europäischen Binnenmarkt verkauft werden können. Sie müssen u. a. folgende Informationen bereitstellen:

  • Produktdatenblatt
  • technische Dokumentation
  • Konformitätsüberwachung

Zuerst müssen Sie auf der EPREL-Website eine neue Zuliefererorganisation (= Ihr Unternehmen) einrichten. Dies schließt die Einrichtung eines EU Login-Kontos en ein. Das EU Login-Konto verschafft auch Zugang zu den EPREL-Leitlinien en mit Informationen zum Registrierungsverfahren.

Online-Handel oder sonstiger Fernabsatz

Auch wenn Sie Ihre Ware ohne persönlichen Kundenkontakt verkaufen, müssen Sie Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung bereitstellen. Im Internethandel müssen Sie neben dem Preis in derselben Schriftgröße deutlich die folgenden Produktmerkmale angeben:

  • Energieetikett

oder

  • Energieeffizienzklasse mit einem Pfeil, der als Link zum eigentlichen Energieetikett dient

Stets aktuell informiert

Mit dem technischen Fortschritt entwickeln sich auch die Vorschriften weiter. Anforderungen, die sich ändern können, betreffen etwa die von Ihnen bereitzustellenden Produktinformationen, die für die Einstufung eines Produkts relevanten Indikatoren und die Platzierung von Etiketten. Sie sollten Folgendes im Auge behalten:

  • einschlägige Verordnungen zur Energieverbrauchskennzeichnung und entsprechende Ökodesign-Verordnungen en
  • EU-Normen für Ökodesign und Energieetikettierung Als externen Link öffnen

Siehe auch

EU-Recht

Benötigen Sie Unterstützung durch unsere Hilfsdienste?

Wenden Sie sich an unsere spezialisierten Hilfsdienste:

Online-Kontaktformular

Schicken Sie uns Ihre Fragen über das Online-Kontaktformular.

Benötigen Sie eine Auskunft zur grenzüberschreitenden Wirtschaftstätigkeit (Ausfuhr, Expansion in einem anderen EU-Land)? Das Enterprise Europe Network beantwortet Ihre Fragen kostenlos.

Sie können auch die Suchfunktion für Hilfsdienste in Anspruch te nehmen.

Zuletzt überprüft: 17/04/2024
Seite weiterempfehlen